GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
お世話になっております.
Daiki Kato様のソースコードを参考に,GR-peachのソフトウェアスタンバイモードを使ったプログラムを作成しております.
https://os.mbed.com/users/dkato/code/SoftwareStanby_test_use_OS/file/29fa0989ec31/main.cpp/
このソースコードのソフトウェアスタンバイ復帰直後(SoftwareStandby関数直後)にwait関数を呼びだしました.
void test_task(void) { int test_cnt = 0; button.fall(&interrupt_button); button.rise(&interrupt_button); while (true) { SoftwareStandby(); wait_ms(100); //ここにwaitを追加 #if(0) // It may or may not be present. // It becomes sleep during idle task. Thread::signal_wait(1); #endif led1 = !led1; printf("%d\n", test_cnt++); wait_ms(2); // Wait for output completion of printf(). } }
mbedのオンライン環境でコンパイルすると動作するのですが,e2studioでコンパイルすると,wait_ms(100)の部分でプログラムが停止してしまいました.解決方法をご存じでしたらご教授願います.
idle_hook()内で「__SEV(); __WFE(); __WFE();」を実行するとうまく動きました。Mbedドライバ内ではsleep時に割り込み禁止に設定されているので動かなかったようです。以下をお試しください。
https://os.mbed.com/users/dkato/code/SoftwareStanby_test_use_OS/file/70870890e359/main.cpp/
返信が大変遅くなり、申し訳ございません。 自分のプログラムでもidle_hookを付け加えることで、wait関数でプログラムが停止せずに動くようになりました。ありがとうございます。 自分はプログラム初心者でわからないことがあるので、このプログラムでうまく動作する仕組みについて伺いたいです。 まず、idle_hookはRTOSのバックグラウンドで常に実行されている関数ということでしょうか? また、この関数内でSEV、WFE命令を実行してスリープモードに入るということでしょうか?なぜこのような方法でうまくいくのでしょうか?
理解いたしました.ありがとうございました.