GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
皆さんがすでに問題なく進めていた所で、スタートラインにすら立てずに、色々と地雷踏んだみたいで、HWのデバッグになってしまって非常に焦っています。Meetup 中に2つの障害がありました。
①オンラインコンパイラでログインできない件
ブラウザだけを再起動することで、ログインは出来るようになりましたが、他の人のストレージが見える状況でした。別のPCの場所に行ってそこでログインをすると正常には入れました。ただ、それはハンズオンに使えないPCだったので、
障害の起きている PCに戻りましたがそちらはTeams が切れるのが嫌だったので、
ハンズオン終了後に再起動して入りなおすことで、現象は解消しました。
一時的に他人のストレージが見えていたことは、とっても気になりますが...私が絶対作らない様なものがみえたので、それ以上は見ませんでしたが。明らかに別の人が作ったコードが見えてしまっていました。
②センサーが故障Twitter や FB には画像f組めて投稿していたのですが、そちらでは気づかれそうもなかったので、こちらに書きます。結論としてはセンサーが故障しています。
別のマイコンに接続して検証してみましたが同じ状況になるので、センサー側です。
水色側完全に、グランドでフラットですコネクタだけだと良かったんですが、センサーのオス側のコネクターの逆側についているやつがパラは配置で接続されいるらしかったので導通を調べると、そちらとはつながっていたので、コネクタ部分のはんだ付け不良でもなさそうです。その後いろいろと検証してみたのですが、オシロを別のPCで立ち上げ(USBグランドで結合されていないので)ると浮いたような信号になります。センサー基板上にはプルアップ抵抗設定用のジャンパーもあったのでそのあたりも当たってみましたが、コネクタとは導通がありますが、ジャンパーを抜いても現象変わらずです。恐らくセンサーの裏側の半田不良か センサ内部での断線かだと思います。別の何かに使ったセンサーを持ってきてプログラム改変してと思ってもみたのですが、作品の奥深くに組み込んでいることもあり壊したくもないのですが、ただですら土日使い果たして月曜日なってしまって遅れをとっているのに、さらに回り道をするのもどうかと思い途方に暮れています。
TakSanさん
がじぇるね岡宮です。全然回答せずすみません。気づくのが遅くなりました。
ローカルでやりとりしましたが、9/19日曜着でセンサーを送付いたします。
Webコンパイラの不具合っぽい挙動は申し訳ありません。この8年ぐらいで初めてご報告を受けましたが、原因は分かりません。また再現するようなことがあれば、以下に画面コピーといつ(何時何分)起きたかを送っていただきたいです。
[email protected]
いつもお世話になっております。ご報告遅くなり申し訳ありません。センサーを受け取りました。受け取ったセンサーを取り付けると、正常な値が読み取れることが確認できました。やはり以前のは不良品だったようですね。私の地雷の引きが強すぎて困ったものです。皆さんから2週間遅れで、ハンズオンの半分のスタートラインに立てましたが巻き返せるのか不安ですが、これから Azure の方にトライしていこうと思います。
TakSanさん、ご連絡ありがとうございます。動作してひとまずこちらも安心いたしました。
引き、強いですね。(いつ故障したかは分かりませんが、こちらの製造不良の可能性もあるので、感心している場合ではないのですが^^;)