GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
eSOLさんが動作確認してくださったサンプルを貼り付けます。
※2018/10/01追記:やればやるほどハマるROS 2ですが、自分のRaspberry Pi 3にUbuntu Mate、micro-RTPS-Agentを入れてGR-ROSEをつなげてみましたので手順を追記しました。実際のところ、ClientであるPublisherとSubscriberの両方がいないと動作確認できないため、ROS 2はかなり準備の敷居が高いなと思う今日この頃です。
●Rapberry Pi 3 にmicroRTPS-Agentを入れる手順
(Windows PCで実施します)
Ubuntu Mateを入手https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/ubuntu-mate-16.04.2-desktop-armhf-raspberry-pi.img.xzダウンロードファイルを解凍しWin32DiskImagerでマイクロSDへWrite
(RaspberryPi 3を立ち上げUbuntuで実施します)ApplicationsからMate Terminalを起動
(Gitをインストール)sudo apt-get updatesudo apt-get install git-coregit --version
(RTPSをインストール)sudo git clone --recursive https://github.com/eProsima/micro-RTPS.gitcd micro-RTPSsudo mkdir build
sudo apt-get install cmakesudo cmake -DTHIRDPARTY=ON ..sudo makesudo make install
(eProsimaのRTPSで、足りないTranspote?があるらしいので一旦Agentをアンインストール)sudo rm -r micro-RTPS-agent
(eSOLさんで確認済みのちょっと古いmicro-RTPS-Agentをインストール)sudo git clone https://github.com/GadgetRenesas/micro-RTPS-agentcd micro-RTPS-agentsudo mkdir buildcd buildsudo cmake -DTHIRDPARTY=ON ..sudo make
(Agentを起動、Clientは後から起動する必要あります)
Ethernetの設定で固定IPとして192.168.1.101とする。サブネットマスクは255.255.255.0。
cd micro-RTPS-agent/build./MicroRTPSAgent udp 2020
(GR-ROSE側のプログラム)
●micro-RTPCをsubscriberとしたときの動作確認
基本的には固定IPでの通信。デフォルトのAgent IPアドレスは192.168.1.101。GR-ROSE(Client)のIPアドレスは192.168.1.123。V0.03のテンプレートでは./freertos/config_files/FreeRTOSConfig.hで設定しているが、ゆくゆくはArduinoライクにsketch.cppで設定できるようにしたいと思ってます。
#include <Arduino.h>extern "C" {#include "FreeRTOS.h"#include "task.h"#include <stdio.h>#include "micrortps_demo_config.h"#include "HelloWorld.h"}#ifdef demoConfigMICRORTPS_SELECT_SUBSCRIBERint32_t g_loop_out = 0;#define swValidate_Connectint g_subscribe_cnt = 0; /* temporary until support "printf" */char g_last_rcv_buf[80]; /* temporary until support "printf" */#define HELLO_WORLD_TOPIC 0x01static void prvMicrortpsSub(void * pvParameters);#ifdef demoConfigMICRORTPS_USE_UDPstatic const uint8_t agentIPAddress[4] ={ democonfigMICRORTPS_AGENT_ADDR0, democonfigMICRORTPS_AGENT_ADDR1, democonfigMICRORTPS_AGENT_ADDR2, democonfigMICRORTPS_AGENT_ADDR3};static const uint16_t agentPort = democonfigMICRORTPS_AGENT_PORT;#endifvoid check_and_print_error(Session* session, const char* where){ if(session->last_status_received) { if(session->last_status.status == STATUS_OK) { return; //All things go well } else { configPRINTF( ("Status error (%i)", session->last_status.status) ); } } else { configPRINTF( ("Connection error") ); } configPRINTF( (" at %s\n", where) ); /*TODO: When the connection is failed, client should close * session and reconnect to agent(not implemented yet). */ return;}void on_topic(ObjectId id, MicroBuffer* serialized_topic, void* args){ (void) args; if(HELLO_WORLD_TOPIC == id.data[0]) { HelloWorld topic; deserialize_HelloWorld_topic(serialized_topic, &topic); configPRINTF( ("Receive topic: %s, count: %i\n", topic.message, topic.index) ); g_subscribe_cnt++; if(g_loop_out == 2) { sprintf(g_last_rcv_buf, "Receive topic: %s, count: %i", topic.message, topic.index); g_loop_out = 1; } }}void setup(){ pinMode(PIN_LED0, OUTPUT);}void loop(){ Session my_session; ObjectId datareader_id; ClientKey key = {{0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB}};#ifdef demoConfigMICRORTPS_USE_SERIAL /* Device name does not need to be set. * Serial device used by client is dependent on the board revision. */ if(!new_serial_session(&my_session, 0x01, key, " ", on_topic, NULL)) { configPRINTF( ("Can not create serial connection\n") ); } else { configPRINTF( ("<< Serial mode >>\n") ); }#elif defined demoConfigMICRORTPS_USE_UDP /* Wait for network configuration. */ ms_sleep(10000); if(!new_udp_session(&my_session, 0x01, key, agentIPAddress, agentPort, on_topic, NULL)) { configPRINTF( ("Can not create a socket\n") ); } else { configPRINTF( ("<< UDP mode >>\n") ); }#endif /* Init session. */ init_session_sync(&my_session); check_and_print_error(&my_session, "init_session"); /* Init XRCE objects. */ ObjectId participant_id = {{0x00, OBJK_PARTICIPANT}}; create_participant_sync_by_ref(&my_session, participant_id, "default_participant", false, false); check_and_print_error(&my_session, "create participant"); const char* topic_xml = {"<dds><topic><name>HelloWorldTopic</name><dataType>micrortps_demo_msgs::msg::dds_::HelloWorld_</dataType></topic></dds>"}; ObjectId topic_id = {{0x00, OBJK_TOPIC}}; create_topic_sync_by_xml(&my_session, topic_id, topic_xml, participant_id, false, false); check_and_print_error(&my_session, "create topic"); const char* subscriber_xml = {"<subscriber name=\"MySubscriber\""}; ObjectId subscriber_id = {{HELLO_WORLD_TOPIC, OBJK_SUBSCRIBER}}; create_subscriber_sync_by_xml(&my_session, subscriber_id, subscriber_xml, participant_id, false, false); check_and_print_error(&my_session, "create subscriber"); /* Set partition name of ROS2 topics, "rt" to communicate with ROS2 publisher and subscriber. * About ROS Specific Namespace, please check following link: * design.ros2.org/.../topic_and_service_names.html * When micro RTPS client communicate with FreeRTPS HelloWorld example, partition name should be removed. */ const char* datareader_xml = {"<profiles><subscriber profile_name=\"default_xrce_subscriber_profile\"><topic><kind>NO_KEY</kind><name>HelloWorldTopic</name><dataType>micrortps_demo_msgs::msg::dds_::HelloWorld_</dataType><historyQos><kind>KEEP_LAST</kind><depth>5</depth></historyQos><durability><kind>TRANSIENT_LOCAL</kind></durability></topic><qos><partition><names><name>rt</name></names></partition></qos></subscriber></profiles>"}; datareader_id = {{HELLO_WORLD_TOPIC, OBJK_DATAREADER}}; create_datareader_sync_by_xml(&my_session, datareader_id, datareader_xml, subscriber_id, false, false); check_and_print_error(&my_session, "create datareader"); /* Main loop */ for( ; ; ) { /* Request data */ read_data_sync(&my_session, datareader_id, democonfigMICRORTPS_SELECT_STREAM); check_and_print_error(&my_session, "read_data"); run_communication(&my_session); ms_sleep(democonfigMICRORTPS_SUB_TASK_DELAY); } close_session_sync(&my_session); check_and_print_error(&my_session, "close session"); free_session(&my_session); digitalWrite(PIN_LED0, !digitalRead(PIN_LED0)); vTaskDelay(500);}#endif /* demoConfigMICRORTPS_SELECT_SUBSCRIBER */#ifdef demoConfigMICRORTPS_SELECT_PUBLISHERstatic void prvMicrortpsPub(void * pvParameters);#ifdef demoConfigMICRORTPS_USE_UDPstatic const uint8_t agentIPAddress[4] ={ democonfigMICRORTPS_AGENT_ADDR0, democonfigMICRORTPS_AGENT_ADDR1, democonfigMICRORTPS_AGENT_ADDR2, democonfigMICRORTPS_AGENT_ADDR3};static const uint16_t agentPort = democonfigMICRORTPS_AGENT_PORT;#endifvoid check_and_print_error(Session* session, const char* where){ if(session->last_status_received) { if(session->last_status.status == STATUS_OK) { return; //All things go well } else { configPRINTF( ("Status error (%i)", session->last_status.status) ); } } else { configPRINTF( ("Connection error") ); } configPRINTF( (" at %s\n", where) ); /*TODO: When the connection is failed, client should close * session and reconnect to agent(not implemented yet). */ return;}void setup(){ pinMode(PIN_LED0, OUTPUT);}void loop(){ Session my_session; ObjectId datawriter_id; ClientKey key = {{0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA}};#ifdef demoConfigMICRORTPS_USE_SERIAL /* Device name does not need to be set. * Serial device used by client is dependent on the board revision. */ if(!new_serial_session(&my_session, 0x01, key, " ", NULL, NULL)) { configPRINTF( ("Can not create serial connection\n") ); } else { configPRINTF( ("<< Serial mode >>\n") ); }#elif defined demoConfigMICRORTPS_USE_UDP /* Wait for network configuration. */ ms_sleep(15000);#ifdef swValidate_Connect while(g_loop_out == 0) { ms_sleep(5000); }#endif if(!new_udp_session(&my_session, 0x01, key, agentIPAddress, agentPort, NULL, NULL)) { configPRINTF( ("Can not create a socket\n") ); } else { configPRINTF( ("<< UDP mode >>\n") ); }#endif /* Init session. */ init_session_sync(&my_session); check_and_print_error(&my_session, "init session"); /* Init XRCE objects. */ ObjectId participant_id = {{0x00, OBJK_PARTICIPANT}}; create_participant_sync_by_ref(&my_session, participant_id, "default_participant", false, false); check_and_print_error(&my_session, "create participant"); const char* topic_xml = {"<dds><topic><name>HelloWorldTopic</name><dataType>micrortps_demo_msgs::msg::dds_::HelloWorld_</dataType></topic></dds>"}; ObjectId topic_id = {{0x00, OBJK_TOPIC}}; create_topic_sync_by_xml(&my_session, topic_id, topic_xml, participant_id, false, false); check_and_print_error(&my_session, "create topic"); const char* publisher_xml = {"<publisher name=\"MyPublisher\""}; ObjectId publisher_id = {{0x00, OBJK_PUBLISHER}}; create_publisher_sync_by_xml(&my_session, publisher_id, publisher_xml, participant_id, false, false); check_and_print_error(&my_session, "create publisher"); /* Set partition name of ROS2 topics, "rt" to communicate with ROS2 publisher and subscriber. * About ROS Specific Namespace, please check following link: * design.ros2.org/.../topic_and_service_names.html * When micro RTPS client communicate with FreeRTPS HelloWorld example, partition name should be removed. */ const char* datawriter_xml = {"<profiles><publisher profile_name=\"default_xrce_publisher_profile\"><topic><kind>NO_KEY</kind><name>HelloWorldTopic</name><dataType>micrortps_demo_msgs::msg::dds_::HelloWorld_</dataType><historyQos><kind>KEEP_LAST</kind><depth>5</depth></historyQos><durability><kind>TRANSIENT_LOCAL</kind></durability></topic><qos><partition><names><name>rt</name></names></partition></qos></publisher></profiles>"}; datawriter_id = {{0x00, OBJK_DATAWRITER}}; create_datawriter_sync_by_xml(&my_session, datawriter_id, datawriter_xml, publisher_id, false, false); check_and_print_error(&my_session, "create datawriter"); /* Main loop */ int32_t count = 0; for( ; ; ) { /* Write HelloWorld topic */ HelloWorld topic; topic.index = ++count; topic.message = "Hello DDS world!"; write_HelloWorld(&my_session, datawriter_id, democonfigMICRORTPS_SELECT_STREAM, &topic); configPRINTF( ("Send topic: %s, count: %i\n", topic.message, topic.index) ); run_communication(&my_session); ms_sleep(democonfigMICRORTPS_PUB_TASK_DELAY); } close_session_sync(&my_session); check_and_print_error(&my_session, "close session"); free_session(&my_session); digitalWrite(PIN_LED0, !digitalRead(PIN_LED0)); vTaskDelay(500);}#endif /* demoConfigMICRORTPS_SELECT_PUBLISHER */
DHCPではなくて固定IPになっていました。
freertos/config_files/FreeRTOSIPConfig.h#define ipconfigUSE_DHCP 0
ここが1だとDHCPから取ってくると思いますが、試していません。
IPアドレス等は
freertos/config_files/FreeRTOSConfig.h#define configIP_ADDR0 #define configIP_ADDR1 #define configIP_ADDR2 #define configIP_ADDR3
辺りです。
※まだpingが通るくらいまでしか確認できてません...
やっと動きました。RPiでagent、ROSEでPublisher、 更に別のLinux機でSubscriberを動作させ、メッセージの受信を確認できました。ただ、ちょっと不安定な感じです。 Linux(Ubuntu16.04)のClientは以下の手順でビルドしました。 ※Micro RTPSはagentとclientは独立してビルドできます。 [micro-RTPS client v1.0.0b ] git clone https://github.com/eProsima/micro-RTPS-client.git cd micro-RTPS-client git checkout 79d7cd343eb6558f8c7009dc3094e3ec616c1f70 git clone https://github.com/eProsima/micro-CDR.git thirdparty/microcdr cd thirdparty/microcdr git checkout 0061c9af1f17e560bee604dd882772913bf90073 cd ../.. thirdparty/micrortps_transportはリポジトリが非公開状態で取得できないので、 https://github.com/GadgetRenesas/micro-RTPS-agent/thridparty/micrortps_transport からコピーする mkdir build && cd build cmake -DTHIRDPARTY=ON -DEPROSIMA_BUILD_EXAMPLES=ON .. make 完了すると、build/examples に実行ファイルが出力されているので直接実行可能(make installは不要)。 Publisher build/examples/PublishHelloWorld/PublishHelloWorldClient Subscriber build/examples/SubscribeHelloWorld/SubscribeHelloWorldClient また、GR-ROSE用サンプルコードと、micro-RTPS-clientのexamplesにあるコードとで、topic_xmlやdatawriter_xmlやdatareader_xmlの値が異なるので、GR-ROSEの方をmicro-RTPS-client本家に合わせて修正しました。