GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-SAKURAのピン配置図(下記アドレス)を見て、拡張コネクタ(22~27番ピン)でanalogReadをさせようとしているのですが、値が読み取れません。
例:analogRead(22) など
同じことを14~19番ピンでした時には読み取れます。
例:analogRead(14) など
どうたら、拡張コネクタで値が読み取れるか教えてください。全部で12CHのanalogReadが必要です。
今週の土曜日にロボットの大会があるため、急いで知りたいです。お願いします。
ピン配置図
http://gadget.renesas.com/ja/reference/sakura/
確認しましたが V2.20 のスケッチテンプレートで拡張ピンの analogRead() は問題なく動作するようです。
ただし、PIN_AN008~PIN_AN013 は 36~41 に割り当てられています。ピンマップに 22~27 が analogRead & digitalWrite/Read としてピンクの四角で書かれているのが間違いみたいですね。