GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
モータ付属エンコーダにカバーありますか。
汚れても良いですか。モータの使用方法により、指などのはさみこみで、指のせつだん事故等が気になりました。
会社イメージ低下が心配です。
モータは付属せず、推奨品モータを自己責任にて、ユーザーに選択してもらう方が、ボード利用ユーザのレベルにあった、
モータを選択できそうに思いました。
個人的には、モータだけでも付属している方がうれしいです。
「ルネサスナイト 7」で配布させていただいたエンコーダー付きモーターは試作品であり限定品となっております。
そのため、エンコーダー部にはカバー等が付けられておりません。
もちろん、製品化時には考慮させていただきますが、怪我をなさらないようにご注意ください。
また、「はじめての GR-TSUBAME」に端子情報を掲載していますので、必要に応じて適合するモーターの選択をお願いします。
GR-TSUBAME資料を参考にします。
ありがとうございました。