GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
がじぇるね岡宮です。
プロデューサーの皆様お疲れ様です。
GR-TSUBAMEの本来の姿は以下の通りで、皆様に差し上げたTSUBAMEは製造工場で羽をもがれてしまっていました。
20台ほど(工場の配慮で)増産いたしました。
2名のプロデューサ様から故障のご連絡あり、この羽付きのTSUBAMEを再送付します。
もし他のプロデューサ様でも故障や、どうしてももう一台という方がいらっしゃればご連絡ください。来週8/31以降に送付します。
すいません、1台お送りいただけますでしょうか。当初いただいた1台がどうしても動きません。ファームの書き換えはできたようなので2つ乗ってるマイコンは生きているようなのですが。
了解です。
よろしくお願いします。
取付け穴付きボード希望します。
壊してしまったのか、動かなくなってしまいました。
羽根付き基板希望します。
プロデューサーではないですが、TSUBANEの故障が目立ちますね。
TSUBANEプロデューサーさんの電子部品に対する扱いが雑だとは思えないので、故障したTSUBANEを回収してきちんと故障原因を調べて置いた方がよろしいのではないでしょうか。
fujitaさん、kurauchiさん、もしかしたら動かない原因はケーブル(運営の自作)にあるかもしれません。可能でしたら、両端のコネクタでショートチェックをしてみてください。ボードはお送りしたいと思います。
ncx001さん、恐れ入りますがあて先を教えていただきたく、がじぇるねメールアドレス([email protected])に送っていただいても宜しいでしょうか?
chobichanさん、はいその通りです。が、ちょっと着払いの受け取りができないため、プロデューサミーティングのときにいただこうと思っています。
Okamiya様ありがとうございます。
ケーブルは大丈夫そうでした。
現状ではFTDIを接続すると動かなくなってしまうようです。(以前はこの状態でも動いていましたが)
FTDIを抜いて、「はじめてのGR-TSUBAME」の「5.3.3-1用途別スイッチの切り替え」にある、「PCから切り離して実行」の状態にすると動作しました。
ただこれだとデバッグが出来ないのでやはり交換していただきたいです。
自分の書き込みを見て客観的に、これってシリアル接続を待ってるだけでは?と思ってコンソールをIDEforGRからTeraTermに変えたら動きました。
以前動かなくなった時にTeraTermで試したときはモーターは回らず回転数が0を返すだけでしたが、今はちゃんとモーターも回り、0以外の数字が返ってきています。
なんだかいつの間にか直ってしまったようですが、単に最初から動いていて私の勘違いだったのかもしれません。
もうちょっと様子を見たいと思います。お騒がせしました。
もしかしたら動かない原因はケーブル(運営の自作)にあるかもしれません。可能でしたら、両端のコネクタでショートチェックをしてみてください。
ケーブルは問題ないようです。
TSUBAME に乗ってる 2 つのマイコンの両方と通信はできていて、エンコーダの出力も読めており、両 ch への M(+) M(-) 出力がされない感じですね。