GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
恐れ入ります。
本格的にarduinoから移行を進めており、判らない点がありお教えください。
arduinoでは、同じフォルダにpdeファイルを複数置くだけで、自動的にマージ>コンパイルが通りましたが、webコンパイラでcppファイルを複数置いた場合はマージしてくれません。リンカファイルとその設定をおしえてください。
またProject rootで新規作成でフォルダを作成した場合、使い方が判りません。(新規作成フォルダへのパスは?)
宜しくお願いいたします。
ここら辺のドキュメント整備が不十分ですみません。
Webコンパイラではルートも含めてすべてのフォルダに対して、
・コンパイル用ソース.cpp, .cを検索してソースとして追加します。複数のcppを置いてもコンパイルの対象になります。
・アセンブル用ソース.s, .asmも同様に検索してソースとして追加します。
・ヘッダファイルの.hも検索してコンパイラのインクルード対象にします。
新規にフォルダを作った場合でも同様に作用しますので、記載されている動作についてはコンパイル対象になるはずです。
もう少し「マージ」に関して詳しく教えていただきたいのですが、以下のような例で教えていただけないでしょうか?
お手数をおかけしますが宜しくお願いいたします。
-----一例------
1.ルートフォルダに「test.cpp」を追加
2.test.cppに下記ソース記載
void func(){
while(digitalRead(5)){}
}
3.gr_sketch.cppに下記ソース記載
extern void func(void);
(略)
void loop(){
func();
4.ビルドするとfunc()が見つからずエラーになる。
まさしく上記の例の場合を「マージ」と記載しました。
上記の例の通り、ビルドするとfunc()が見つからずエラーが発生しております。
複数のcppファイルを同じルートに置いてもコンパイルの対象にならないと思っております。
設定が悪いのでしょうか。#include "等の構文が必要でしょうか。
エラーの内容を教えていただいても宜しいですか?
実験しました所、上記の例での extern void func(void);
が抜けておりました。arduinoでは使っておりませんでした。(使わなくともビルドできたので)
ありがとうございました。
なるほど、ご連絡ありがとうございます。そうなんです、その辺りはCそのものを継承しています。互換性のイマイチな点でご面倒をおかけしてすみませんが、ご理解宜しくお願いいたします。
恐れ入ります。もう一点あります。外部変数の取り扱いです。
1.gr_sketch.cppに下記ソース記載
int a;
byte b;
boolean c= false;
a++;
b++;
c=true;
この場合、test.cppファイルのvoid func()の前に以下の外部変数参照を加えるとエラーが発生します。
extern int a; ----->エラーなし
extern byte b; ----->error: 'byte' does not name a type
extern boolean c; ----->error: 'boolean' does not name a type
よろしくお願いいたします。(ちなみにarduinoでは外部変数参照も不要です)
GR-SAKURA だか KURUMI だか分かりませんが、test.cpp の先頭のほうに
#include <rxduino.h>
だか
#include <RLduino78.h>
は書かれてますか?
#include <rxduino.h>を入れたら解決しました。
早めにマニュアル希望します(T_T)
さらにこんなエラーが出ました。
gr_common/lowlevel.c:128:3: warning: overflow in implicit constant conversion [-Woverflow]
gr_common/lowlevel.c:129:3: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type [-Woverflow]
gr_common/lowlevel.c:134:3: warning: overflow in implicit constant conversion [-Woverflow]
lowlevel.cの解説をもらえるとありがたいです。
エラーでなく警告なので気にしなくて良いです。fstat() に不正な引数を与えた際に書き込まれる出鱈目な値っぽいので、気になるなら代入してる定数を0とかに書き換えれば警告は出なくなります。
たびたび恐れ入ります。
xxxのコンパイルが完了しました
コンパイルに失敗しました
との表示が出ます。
また拡張子が.oの変なファイルが作られます。(たとえばMaaaaa_Move.oとか。Maaaaa_Move.cppは私の作ったプログラムです)
以下ビルドの際のメッセージです
rx-elf-ld ./gr_common/gstart.o ./gr_sketch.o ./Maaaaa_Move.o ./_9DOM20111002.o ./gr_sakura_wire/InstWire.o ./gr_common/intvect.o ./gr_common/lowlevel.o ./gr_common/lib/libc.a ./gr_common/lib/libg.a ./gr_common/lib/libgcc.a ./gr_common/lib/libm.a ./gr_common/lib/librxduino.a ./gr_common/lib/libsim.a ./gr_common/lib/libstdc++.a ./gr_common/lib/libsupc++.a ./gr_common/lib/libtkdnhal.a ./gr_common/lib/libtkdnip.a ./gr_sakura_wire/libwire.a -Map ./gr_build/sketch.map -L./gr_common/lib/ -lrxduino -lstdc++ -lsupc++ -lc -lsim -lgcc -lm -ltkdnhal -nostartfiles --no-flag-mismatch-warnings -T ./gr_common/gr_sakura.gsi -o ./gr_build/sketch.x
./Maaaaa_Move.o:(D+0xc8): multiple definition of `MoFB'
./gr_sketch.o:(D+0xe4): first defined here
./Maaaaa_Move.o:(D+0x8): multiple definition of `Move_TU_table'
./gr_sketch.o:(D+0x24): first defined here
./Maaaaa_Move.o:(D+0x48): multiple definition of `Move_FB_table'
./gr_sketch.o:(D+0x64): first defined here
./Maaaaa_Move.o:(D+0x88): multiple definition of `Move_LR_table'
./gr_sketch.o:(D+0xa4): first defined here
./_9DOM20111002.o:(D+0x80): multiple definition of `Move_LR_table'
./_9DOM20111002.o:(D+0x40): multiple definition of `Move_FB_table'
./_9DOM20111002.o:(D+0x0): multiple definition of `Move_TU_table'
./_9DOM20111002.o:(D+0xc0): multiple definition of `MoFB'
rx-elf-ld: warning: section `.bss' type changed to PROGBITS
make: *** [rom] Error 1
よろしくお願いいたします。
変数の定義が複数個所で定義されていますね。例えばgr_sketch.cppとMaaaaa_Move.cppで同様にしてMove_TU_tableを定義していると思います。どちらかをexternで広域宣言すれば解決すると思います。
作成されて正常です。Arduinoと違い、オブジェクトファイルが見えるところに作成されます。
./Maaaaa_Move.o:(D+0xc8): multiple definition of `MoFB' ./gr_sketch.o:(D+0xe4): first defined here ./Maaaaa_Move.o:(D+0x8): multiple definition of `Move_TU_table' ./gr_sketch.o:(D+0x24): first defined here ./Maaaaa_Move.o:(D+0x48): multiple definition of `Move_FB_table' ./gr_sketch.o:(D+0x64): first defined here ./Maaaaa_Move.o:(D+0x88): multiple definition of `Move_LR_table' ./gr_sketch.o:(D+0xa4): first defined here ./_9DOM20111002.o:(D+0x80): multiple definition of `Move_LR_table' ./gr_sketch.o:(D+0xa4): first defined here ./_9DOM20111002.o:(D+0x40): multiple definition of `Move_FB_table' ./gr_sketch.o:(D+0x64): first defined here ./_9DOM20111002.o:(D+0x0): multiple definition of `Move_TU_table' ./gr_sketch.o:(D+0x24): first defined here ./_9DOM20111002.o:(D+0xc0): multiple definition of `MoFB' ./gr_sketch.o:(D+0xe4): first defined here
Maaaaa_Move.cpp と gr_sketch.cpp で、重複している外部シンボルがエラーとなっています。