チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
e2studio V2.xを使う場合はこちらを参照してください。
GR-KURUMIのスケッチも通常はWebコンパイラを使いますが、ネットワークの関係で遅くイラッとする場合に備えて統合開発環境e2studioでもスケッチできます。Windows限定となってしまいますが、ご了承ください。
適用するツールのバージョン、および、入手先はそれぞれ以下になります。
※必ず、e2studio ⇒ KPIT GNU Tools の順番でインストールしてください。
あ、すみません。GNURL78の13.01は今でも入手できましたね。
しかし、コンパイラを13.01にしてもやはり同様のエラーが出ました。
e2studio2.1.0.21では使えないんですかねぇ? 1.0.1.14はどこかで入手できます?