チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
e2studio V2.xを使う場合はこちらを参照してください。
GR-KURUMIのスケッチも通常はWebコンパイラを使いますが、ネットワークの関係で遅くイラッとする場合に備えて統合開発環境e2studioでもスケッチできます。Windows限定となってしまいますが、ご了承ください。
適用するツールのバージョン、および、入手先はそれぞれ以下になります。
※必ず、e2studio ⇒ KPIT GNU Tools の順番でインストールしてください。
たびたびすみません。クリーンな環境にインストールした場合、まだエラーが出るようです。
C:/Renesas/e2studio/~が無いというエラーが出るのですが、V2ではe2_studio(e2の後にアンダースコアが有る)というフォルダ名になります。試しにe2_studioをe2studioという名前にコピーしたらビルドが完了しました。
-------------------------------------------------------------
rl78-elf-ld: cannot find C:/Renesas/e2studio/GNURL78v13.01-ELF/rl78-elf/lib/gcc/rl78-elf/4.8-GNURL78_v13.01/crtbegin.o