チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
e2studio V2.xを使う場合はこちらを参照してください。
GR-KURUMIのスケッチも通常はWebコンパイラを使いますが、ネットワークの関係で遅くイラッとする場合に備えて統合開発環境e2studioでもスケッチできます。Windows限定となってしまいますが、ご了承ください。
適用するツールのバージョン、および、入手先はそれぞれ以下になります。
※必ず、e2studio ⇒ KPIT GNU Tools の順番でインストールしてください。
毎度お世話になります。
最新版のe2studio(2.1.0.21)とGNURL78(13.02)をインストールしたところ、
ビルドエラーがでました。
下記のようなエラーが連発します。本来-Dオプションであるべきマクロ定義が-Dがないためにエラーになってるようで、おそらくmakefileの生成がおかしいのではないかと思いますが、未調査です。まずはご報告まで。
--------------------------------------------------
rl78-elf-gcc -MM -MP -MF "Source/RLduino78/cores/WString.d" -MT "Source/RLduino78/cores/WString.d" -fsigned-char -I(長いので略) -Os -fno-function-cse -funit-at-a-time -falign-jumps -fdata-sections -ffunction-sections -g2 -fno-cprop-registers -g REL_GR_KURUMI ARDUINO=100 WORKAROUND_READ_MODIFY_WRITE -x c++ "../Source/RLduino78/cores/WString.cpp"
rl78-elf-gcc: error: REL_GR_KURUMI: No such file or directory
rl78-elf-gcc: error: ARDUINO=100: No such file or directory
rl78-elf-gcc: error: WORKAROUND_READ_MODIFY_WRITE: No such file or directory
私は古いe2studio(1.0.1.14)とGNURL78(13.01)のインストーラを持ってるのでとりあえず古い環境に戻せますが、どちらもすでに公式サイトからは消えてるぽいので、ご新規さまが困るのではないかと…