チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GRリファレンスボード用のArduino(※) IDEです。
まずは、GR-KURUMIに対応したプロトタイプ版として公開いたします。
※ダウンロードが非常に遅いため、Google Driveに入れてみました。こちらです。
※ArduinoはArduino Teamの商標です。
初めて使うときの例:
1.以下のようにスケッチの例「HelloKurumi」を選択します。
2.KURUMI+FTDI+USBをつなげます。
ドライバのインストールなどが始まります。それから「スケッチ」→「シリアルポート」で該当するCOM○○を指定します。
3.矢印ボタンを押します。
4.コンパイル→書き込みがされてKURUMIが光ります。シリアルモニターを開くとHelloが表示されます。
これが一連の流れです。あとはスケッチを自分流に作って遊びましょう。
-----------------------------------------------
Revision History
E0.4.1(Nov 14th 2014)
・Example、ライブラリを更新しました。(PicalicoFree用ライブラリ、KURUMI行燈の追加)
E0.4.0(Apr 4th 2014)
・書き込み時のベリファイをなくしました。
・SNShield用ライブラリとサンプルを追加しました。
・もとからArduino IDEにあるサンプルである程度動作確認ができたものを追加しました。
E0.3.0(Feb 7th 2014)
KURUMIライブラリがV1.01ベースだったのをV1.04に更新。
E0.2.0 (Feb 3rd 2014 )
シリアルモニターのボーレートに、230400, 460800, 921600を追加しました。
E0.1.0 (Jan 25th 2014 )
Initial version.
僕の環境ではLhaplus圧縮(zip)>Lhaplus解凍で正常に解凍できました Lhaplusは一回zip化しないと動かないっぽいです