チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
がじぇるね岡宮です。
新しいセンサーネットワークシールドのライブラリを作ってみました。
WebコンパイラでKURUMIのプロジェクトを作り、rootで右クリック→ZIPファイルインポートで使用できます。
まずは、センサーの値を取るだけのサンプルです。
#include <Arduino.h>#include <snshield.h>
SNShield kurumi;
void setup() { kurumi.begin(); Serial.begin(9600);}
void loop() { char ttt[100]; kurumi.getAll(); sprintf(ttt,"Temp: %.2f Lux: %.2f X: %.2f Y: %.2f Z: %.2f",kurumi.temp,kurumi.lux,kurumi.accx,kurumi.accy,kurumi.accz); Serial.println(ttt); delay(200);}
コンパイルエラー表示しなくなりました。SNShieldのシリアルモニターできません。