チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
がじぇるね岡宮です。
残念ながらディスコンになった(後継品あり)、LinkSprite社のJPEGカメラLS-Y201用ライブラリとサンプルプログラムをアップします。
静止画(320x 240)を撮り、SDに保存するまでです。
すみませんが、GR-KURUMI用です。SAKURAではまだ試してません(多分使えますがサンプルは若干変更要ります。Serialのハンドルを渡すところで)。
なぜディスコンに関わらずアップしたか、、それはルネナイ4の賞品+色々な事情のためです。(キリッ
Arduino用のライブラリがSparkfunにも掲載されていますが、ソフトウェアシリアルを使っている+謎の挙動があったので、改造してアップしています。
宜しければお使いください。Webコンパイラの場合、プロジェクトルートでzipファイルインポート後、Arduino.hのコメントをはずすことで使えます。
IDE for GRの場合は、ライブラリのインポートを行ってください。
サンプルプログラムは以下です。(相変わらずタブがクリアされて見にくいですが、コピペで使えます)
ハードの接続や、手順はブログに書きたいと思います。
/* This sample is modified version based on below. http://arms22.blog91.fc2.com/blog-entry-502.html http://arms22.blog91.fc2.com/blog-entry-391.html*/
//#include <Arduino.h> // remove comment in case of web compiler#include <SD.h>#include "JPEGCamera.h"
//JPEGCameraインスタンスを作成//コンストラクタにStreamクラスの派生クラスを指定するJPEGCamera camera(Serial1);
void dateTime(uint16_t* date, uint16_t* time);
//受信バッファunsigned char response[32];//受信データサイズunsigned int count=0;//撮影したJPGE画像サイズuint16_t size=0;//次に読み込むJPEG画像のアドレスunsigned int address=0;
void setup(){ Serial1.begin(38400); // to JPEG cameraSerial.begin(115200); // to USB serial
if( camera.reset() == false ){Serial.println("reset failed"); }Serial.print(F("Initializing SD card..."));
if (!SD.begin(4)) { Serial.println(F("Card failed, or not present")); // 失敗、何もしない while(1); } Serial.println(F("SD ok.")); // 日付と時刻を返す関数を登録 SdFile::dateTimeCallback( &dateTime );
//4秒程まってから撮影を開始する delay(4000);}
void loop(){ Serial.println("Hit Any Key"); //PCからの撮影トリガを待つ while(!(Serial.available())){ } Serial.read(); Serial.println("taking picture..."); if( camera.takePicture() == false ){ Serial.println("fail to take picture"); } Serial.println("ok."); Serial.println("taking size..."); if( camera.getSize(&size) == false ){ Serial.println("getSize failed"); } Serial.print(size); Serial.println();
char filename[12] = "pic0.jpg"; unsigned int count = 0; while(SD.exists(filename)){ count++; sprintf(filename, "pic%d.jpg", count); } File dataFile = SD.open(filename, FILE_WRITE); Serial.print("filename is "); Serial.println(filename); //開始アドレスを0に、size分読み込むまで繰り返す address = 0; while(address < size) { //32byte読み込む count = camera.readData(response, 32, address); if( count ){ //SDに書き込む for (int i =0 ; i< 32;i+=2){ dataFile.write(response[i]); dataFile.write(response[i+1]); if((response[i] == 0xFF) && (response[i+1] == 0xD9)){//JPGの終わりを検出 break; } } //受信したデータサイズ分、アドレスを更新する address += count; } else { Serial.println("readData failed"); } delay(1); //これがないとread failする } //撮影停止(一旦止めないと新しい画像は撮影されない) camera.stopPictures(); dataFile.close(); Serial.println("Success to save picture");}
void dateTime(uint16_t* date, uint16_t* time){ uint16_t year = 2014; // Set time for saving files uint8_t month = 4, day = 16, hour = 11, minute = 0, second = 0; *date = FAT_DATE(year, month, day); *time = FAT_TIME(hour, minute, second);}
ライブラリの非互換については、例えば今回の例では NewSoftSerial クラスが問題なのであれば、SAKURA や KURUMI にそれを実装するのがスジだと思います。それ以外のオプションとして、シリアルポートが複数使える機種ではそれも対応、というのが望ましい気がしますね。