チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
(e2studio用のライブラリE2.00hをアップしました。)
GR-SAKURAライブラリV2.xxのローカル環境版です。まだ暫定版のライブラリ用ですので評価用としてアップいたします。
e2studioとGNURX 14.01のインストールが必要です。
zipをそのままインポートし、ビルドコンフィギュレーションをrelease_sakuraにしてビルドするとrelease_sakuraフォルダにsketch.binができあがります。
ちなみに、Webコンパイラだとヘッダーの更新で全ファイルのコンパイルになりとても遅いので、がしがしライブラリをいじる用に作成したものです。
すみません、定義自体はEthernetClient.cppに書いてありました。
わたしの早とちりです。
本当にすみませんでした。
EthernetClientの動きがおかしいのは本当で、サーバーからのデータを受けろることができませんでした。
具体的に言うと、client.connectでTelnetのサーバーに入っても一切データの受信がなく、常にclient.available()は0になります。
japan.renesasrulz.com/.../21.aspx
ただ、こちらで配布されている開発環境に合わせ手直しすると動きましたので、ネットワークの問題ではないと考えております。
それと、問題のソースコードも一緒に書いたほうがよろしいでしょうか?
長文失礼致しました。