チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
e2studio v3からエクスポートしたGR-SAKURA用のスケッチ環境です。
GNURX 14.01でPATHを通しています。私の場合、”C:\Program Files\KPIT”にインストールしていますので、コンパイラやライブラリのPATH変更が必要になるかもしれません。
すみませんが、エラーが出た場合はコメントに残していただければと思います。
補足: ビルドするとSketchフォルダーにsketch.binが生成されます。なお、E1でのデバッグは試してませんので.xや.motを書き込むとファームが消える可能性があります。
インポート方法はKURUMIの方を参照してください。こちら
ご確認ありがとうございます。ご自身で作られたファイルをプロジェクトに入れる場合は、ファイル、またはフォルダごとsrcフォルダにドラッグドロップすればできます。ただフォルダ内にインクルードファイルがある場合、インクルードパスの設定が手動で必要でした(面倒ですね)。あとすみませんが、リンク順をカスタマイズしている関係で追加したファイル(実際はコンパイル後のオブジェクト)のリンク順を上の方に変える必要があるかもしれません。色々とご不便をおかけしてすみませんが、この辺りはもう少し確認したいと思います。