チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
がじぇるね岡宮です。
GR-KAEDE用の画像処理サンプルソフトです。導入の仕方についてはこちらを参照ください。(ドラフトのため、若干現在のバージョン等とずれがありますがご容赦ください)
本サンプルはルネサス純正コンパイラ用のサンプルで、E1エミュレータを使用して動作確認を行うためのものです。
現時点(8月25日)では、Webコンパイラ用の画像処理ライブラリができていませんので、9/12まで暫定公開させていただきます。
Webコンパイラ用のライブラリ(GNUポーティング)は、現在PDC(パラレルデータキャプチャ)、DMA、I2CによるOVカメラ設定とSDRAMへの画像キャプチャまでできており、8/30までには人物検出、JPEG圧縮のライブラリを用意したいと思っています。
注意:本サンプルで動作確認後、GR-KAEDEを出荷時に戻す(USBマスストレージ用のファームを書き戻す)場合は、こちらにあるUSBファームを書き込む必要が生じます。
岡宮さん
お疲れ様です。Minatuです。
サンプルを提供していただき、助かりました。
ひとつのことを質問させていただきます。
RX64Mハードウェアマニュアル(R01UH0377JJ0100_RX64M)の「51.4.5DMAC 使用時の注意事項」で
書かれている内容によりICU の受信データレディ割り込みのPriorityをレベル0で設定しないといけないと認識していました。
以下のように書きます。
IPR(PDC, PCDFI) = 0;
でもサンプルのr_pdc_apl.cのR_pdc_init関数で以下のようになっています。1でセットされている。
p_data_pdc.priority.pcdfi_level = PDC_INT_PRI_DMAC; // = 1
お手数ですが、ご説明していただけないでしょうか。