チャレンジプログラム
GR-SAKURA
GR-KURUMI
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
その他
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
がじぇるね岡宮です。
本アプリケーションノートは2015/9/12までの暫定公開になります。
こちらのサンプルコードの説明書(ドラフト)になります。
お世話になります。
japan.renesasrulz.com/.../256
でも問い合わせしたのですが、一応こちらでもお聞きしたいと思います。
こちらのアプリケーションノートr01an2462jjxxxx_rx64m.pdfの17ページに
CubeSuite+での使用方法(現状ではCS+を使用)が記載されていますが、
プロジェクトファイルが見当たらなかったため、以下のサイト
ja-support.renesas.com/.../17797648
に基づき、rcpcファイルをインポートしてもビルドエラー
F0563300:Cannot open file : "C:\rx64m_gr_kaede_Hi_Solution\..\rx64m_gr_kaede_Hi_Solution\contents\capture.js}"
が表示されます。やはり、このプロジェクトはe2studio専用なのでしょうか?
また、e2studioにてプロジェクトを開くとビルドに成功して、Web上にカメラの
映像が映ることは確認できました。
ここで、アプリケーションノートの34ページには、USERボタンを3秒間押下すると
microSD保存モードになると記載されていますが、3秒間押下してもLED2が点灯する
ことはありませんでした。
もしかすると、r_func_option.hにあるUSE_MMC_IMG_OUTPUTを有効化する必要が
あるのではと考え、コメントアウトを外すと今度はビルドが通らなくなります。
アプロケーションノート6ページに記載されているモジュール一覧のr_tfat_rx
モジュールがないのと、renesas_sw_libraryフォルダがビルド対象外になって
いたのが原因と考え、r_tfat_rxについてはルネサスさんのホームページからダウン
ロードしてプロジェクトに加え、renesas_sw_libraryについてはビルド対象に
設定しましたが、それでもビルドが失敗します。
何か良い方法はないかと考え、こちらのじぇっとるねさすコミュニティにて質問
させていただきました。
なお、取引先の商社経由でルネサスさんに問い合わせたら、こちらで尋ねるように
との返事がありました。