GR-KAEDEのCCRX暫定サンプルのアプリケーションノート

がじぇるね岡宮です。

本アプリケーションノートは2015/9/12までの暫定公開になります。

こちらのサンプルコードの説明書(ドラフト)になります。

Anonymous
Parents
  • お世話になります。

    japan.renesasrulz.com/.../256

    でも問い合わせしたのですが、一応こちらでもお聞きしたいと思います。

    こちらのアプリケーションノートr01an2462jjxxxx_rx64m.pdfの17ページに

    CubeSuite+での使用方法(現状ではCS+を使用)が記載されていますが、

    プロジェクトファイルが見当たらなかったため、以下のサイト

    ja-support.renesas.com/.../17797648

    に基づき、rcpcファイルをインポートしてもビルドエラー

    F0563300:Cannot open file : "C:\rx64m_gr_kaede_Hi_Solution\..\rx64m_gr_kaede_Hi_Solution\contents\capture.js}"

    が表示されます。やはり、このプロジェクトはe2studio専用なのでしょうか?

    また、e2studioにてプロジェクトを開くとビルドに成功して、Web上にカメラの

    映像が映ることは確認できました。

    ここで、アプリケーションノートの34ページには、USERボタンを3秒間押下すると

    microSD保存モードになると記載されていますが、3秒間押下してもLED2が点灯する

    ことはありませんでした。

    もしかすると、r_func_option.hにあるUSE_MMC_IMG_OUTPUTを有効化する必要が

    あるのではと考え、コメントアウトを外すと今度はビルドが通らなくなります。

    アプロケーションノート6ページに記載されているモジュール一覧のr_tfat_rx

    モジュールがないのと、renesas_sw_libraryフォルダがビルド対象外になって

    いたのが原因と考え、r_tfat_rxについてはルネサスさんのホームページからダウン

    ロードしてプロジェクトに加え、renesas_sw_libraryについてはビルド対象に

    設定しましたが、それでもビルドが失敗します。

    何か良い方法はないかと考え、こちらのじぇっとるねさすコミュニティにて質問

    させていただきました。

    なお、取引先の商社経由でルネサスさんに問い合わせたら、こちらで尋ねるように

    との返事がありました。

Comment
  • お世話になります。

    japan.renesasrulz.com/.../256

    でも問い合わせしたのですが、一応こちらでもお聞きしたいと思います。

    こちらのアプリケーションノートr01an2462jjxxxx_rx64m.pdfの17ページに

    CubeSuite+での使用方法(現状ではCS+を使用)が記載されていますが、

    プロジェクトファイルが見当たらなかったため、以下のサイト

    ja-support.renesas.com/.../17797648

    に基づき、rcpcファイルをインポートしてもビルドエラー

    F0563300:Cannot open file : "C:\rx64m_gr_kaede_Hi_Solution\..\rx64m_gr_kaede_Hi_Solution\contents\capture.js}"

    が表示されます。やはり、このプロジェクトはe2studio専用なのでしょうか?

    また、e2studioにてプロジェクトを開くとビルドに成功して、Web上にカメラの

    映像が映ることは確認できました。

    ここで、アプリケーションノートの34ページには、USERボタンを3秒間押下すると

    microSD保存モードになると記載されていますが、3秒間押下してもLED2が点灯する

    ことはありませんでした。

    もしかすると、r_func_option.hにあるUSE_MMC_IMG_OUTPUTを有効化する必要が

    あるのではと考え、コメントアウトを外すと今度はビルドが通らなくなります。

    アプロケーションノート6ページに記載されているモジュール一覧のr_tfat_rx

    モジュールがないのと、renesas_sw_libraryフォルダがビルド対象外になって

    いたのが原因と考え、r_tfat_rxについてはルネサスさんのホームページからダウン

    ロードしてプロジェクトに加え、renesas_sw_libraryについてはビルド対象に

    設定しましたが、それでもビルドが失敗します。

    何か良い方法はないかと考え、こちらのじぇっとるねさすコミュニティにて質問

    させていただきました。

    なお、取引先の商社経由でルネサスさんに問い合わせたら、こちらで尋ねるように

    との返事がありました。

Children
No Data