トレーニングキットMTK-RL78G14の周辺機器として下記のようにマイクやスピーカがあります。
これらを使用したdemoサンプルが見当たらず困っています。
なにかさんぷるがあればご提供頂けないでしょうか?
■オーディオ
ルネサスのホームページに、RL78/G14での音声再生に関する資料が掲載されています。
そのままではMTK(-RL78G14)で走りませんが、これを参考にしてMTKに組み込んではいかがでしょうか。
場所
RL78/G14のページ (ルネサスホーム>製品情報>(マイコン)RL78>RL78/G1x>RL78G14)
で、「アプリケーションノート/サンプルコード」タブ内の、"Application/Technology"で
テクノロジ>サウンド/オーディオをチェックして、検索する。
Takayuki Nakaeさん
ご回答ありがとうございます。
教えて頂いた場所は本投稿前にルネサスのホームページから見つけてゲットしていました。
今回のトレーニングキット用に変更の仕方が分からなかったので、
ひょっとするとどなたかが組込み済みのものが世に出回っていないかと思い投稿させて頂いたしだいです。。
このたび改訂されたソフトウェアパッケージに音声再生デモが追加されていますので、お試しください。
注:このままで使用するには、メモリカードとして、マルチメディアカード(MMC)か、MMCとコマンド互換のマイクロSDカード(2GB以下)が必要です。
SDHC規格(4GB以上)のSDカードを使用する場合は、別途有償ライセンスが必要です。