マイコン・トレーニング・キットMTK-RL78G14による音声再生デモのビデオを公開しました。デモプログラムに付属のサンプル音声による再生手順と、お手持ちのWAVファイルをADPCMファイルに変換するツールの説明の2編があります。以下に、他のMTK-RL78G14関係のビデオを含めて公開されています。http://japan.renesas.com/videos/index.jsp?p=138&v=lkArk4Gwuxk
ビデオに出ています、準備1で作成した、フラッシュプログラマーで書くための.hexプログラムはどこにあるのでしょうか?ダウンロードしただけでは、無かったので。
FUJIKEN様
音声関連ファイル"an_r20an0194jj0102_rl78_s2_sound.zip"の中の"an_r20an0194jj0102_rl78_s2_sound"フォルダにあります。(ビデオの35秒付近に見られる.hexファイルです。)
ビデオでは、サンプル音声のメモリカードへのコピー手順のみ具体的に説明してありますが、それとは別に、この.hexファイルをPC上の適当な場所に置いておき、フラッシュプログラマで選択してください。
hexファイルは見つかりました。マルツのページのダウンロードファイルの中でした。
フラッシュ書き込みして、LCDにNO CARDの表示はしましたが、
datファイルの入ったSDカードを差し込んでもファイル名がLCDに表示されません。
SDカードは1GBと2GBで試してみましたが。SDカードにはdatファイルの
サンプル全部を書き込んでいます。
SDカードを差し込んだ時、表示はNO CARDのままでしょうか。
もし、NO LISTと表示が変わる場合は、SDカードに、datファイルと一緒に"sampling.txt"ファイルもコピーされているか、をご確認お願いします。
NO CARDの表示のままですね。
sampling.txtファイルもSDカードに含まれています。
よろしくお願いします。
2月6日に開催されるGR-COTTONのセミナーに参加しますので、その時、どなたかにボードとSDカードをお渡しします。急ぎませんので、見てください。お手数をおかけ致します。
ボード受け取りました。動作確認しましたが、SDカードが合わないため認識しないようです。当方のSDカード(2GB)を挿すと認識し音声再生できました。また、お預かりしたSDカードを当方のボードに挿しても認識しませんでした。
以前MTK-RX63Nで、FUJIKEN様から、2GB品では音楽再生できたが1GB品では認識されなかった、との投稿がありましたが、その2GB品では確認されましたでしょうか。
2GBのSDカードでも試しています。KINGMAX製とSAMSUNG製の2種類です。NO CARDの表示が出てから、SDカードを挿入しても表示が変わりませんでした。NO LISTの表示に移行しません。SDカードを挿した状態でリセットをかけても同じでした。また、ADPCMツールを使って、wavファイルをADPCMのdatファイルに変換したものを使っても、同じでした。サンプリング周波数を変えてもみました。txtファイルを入れることは関係があるのでしょうか?ADPCMの変換ツールのtxt変換を試してみましたが、中身は入っていないようです。ただ、本ボードで読めたということは、SDカードの違いか、操作手順の違いしかないですね。お手数をおかけ致しました。
MTK-RL78G14 Quick Start Guide
http://japan.renesas.com/media/applications/boards_kits/mtk-rl78g14_quick.pdf
を見ると
> メモリカードドライバが SDHC 規格(4GB 以上)に非対応のため、使用できるカードはマルチメディアカード(MMC)マイクロ、
> または MMC とコマンド互換の一部マイクロ SD カード(2GB 以下)となります。
とありますが、2GB 以下の microSD カードすべてが動作保証されてるのではないんですかね。
Transcend製2GBのSDカードでは音再生ができました。SDカードの違いのようです。あと、wavからADPCMにツールで変換して音再生ができました。(サンプリングレートは11kbpsです。)それと、textファイルの中身は、既にサンプルとしてあるものを1つだけ名前を書き換えてやってみたらできました。どうもありがとうございました。ボードとSDカードは急ぎませんのでお手数ですが送っていただけますか。
ご期待に沿えず、申し訳ありません。別のプログラムでも試してみましたが、やはりお預かりしたSDカードは認識できませんでした。
ボードとSDカードを返却いたします。
お手数をおかけ致しました。どうもありがとうございました。