モデレータの藤本です。先ほどお問合せがありましたので、クラウドデモに関する情報をご連絡致します。
Exositeのクラウドに繋いで、MTKの情報をPC側で見ることができるのは、MTK-RX63Nの場合、LED controlと、Watch Dog Timerになります。
よろしくお願い致します。
自宅のルータに接続してRX63Nのクラウドデモを動作させました。ボードとルータ間をLANケーブルで接続するだけです。接続された場合はLCDにConnectedと表示されますが、うまくいかない場合はボードのリセットスイッチを押してください。クラウドサーバはブラウザでRenesas Exositeと入力するとDeveloper画面が出てきます。クラウドサーバの中で、ダッシュボードのページがありますので、その中のサムネール画面をクリックすると表示されます。それでもうまくいかない時は、データがRX63NでなくRL78G14が選択されている場合があるので、RX63Nを選択します。
RX63Nボードの新しいバージョン(V3.2)のクラウドデモの写真を載せておきます。
LEDのON/OFF制御、ポテンシオメータ(可変抵抗)の値、温度、ボードの傾きがグラフで表示されます。