モデレータの仲江です。MTK-RX63Nのダウンロードファイルを更新しました。
ダウンロードファイルに含まれているプロジェクト・ジェネレータ・ガイドの3ページ目につきまして、HEWの開発環境を所定の手順でインストールしておかないと、「YRDKRX63N Simple Demos」が「プロジェクトタイプ」欄に表示されない、ということがわかりました。 このため、プロジェクト・ジェネレータ・ガイドにHEWのインストール手順を追加し、合わせてサンプルプログラムフォルダのファイルも修正しました。これらを適用してダウンロードファイルを更新しましたので、HEWでSimple Demosを利用される方は、お手数ですが、この更新されたファイルをダウンロードの上、手順に沿ってインストールをお願いします。
[変更ファイル]・Readme.txt
・MTK-RX63N_Project_Generator_Guide_V32.pdf→MTK-RX63N_Project_Generator_Guide_V32b.pdf
・projects.zip→YRDKRX63N.zip