yoshiです。
宜しくお願いします。
最初は、windowsに認識されて、SHduino_SHCで、ビルド出来ていました。
今は、windowsに認識されてません、とエラーが出ます。
他のデバイス USBメモリ、arduino unoは正常に認識されます。
COM_classの64bitを実行しましたが、ダメでした。
ご教授ください。
お願いします。
一度USBのドライバーを削除して、FDTインストールディレクトリのDrivers以下のHmse_USBを指定してドライバーの再インストールしても駄目でしょうか?。
こんな話題もあります。
japan.renesasrulz.com/.../2044.aspx
結局私も会社のASUS 64bit機ではダメだったのですが、自宅の富士通の64bit機では認識されています。
@chobichanさん
有難うございました。
FDT再インストール時、select featuresでusbdriversのみチェックしてうまく認識しました。