参加して来ました。E10Aが無くともμITRON(HI7000/4)のデバックのかなりの事ができます。
但しRTOSが動くのはあくまでもUSBデバッガー上のみで、一度電源を落とすとユーザープログラムは消えてしまいます。それ以外の制限もままあります。
とは言えμITRONの学習目的としてはとてもいい感じです。HEWの無償版に無償版のデバッグエクステンションを組み合わせた画面が上の画面です。
下のペインにタスク情報、セマフォ情報、周期ハンドラ情報を表示しています。タスク遷移のチャートも表示できますヨ。
----------------------------------------------------------
先日のSH2Aのワークショップであの方がアナウンスされていたワークショップですね。
http://japan.renesas.com/support/seminar/peer/sh_usb_debugger_ws.jsp?campaign=sh20th_201407
USBデバッカー、μITRON仕様RTOS、実に楽しみです。
是非参加しようと思っていますが、既に基板を持っている人はやっぱり5400円で追加購入?
★USBデバッガの書き込みエラー対策方法
プログラムサイズが大きくなってくると、abs ファイルのダウンロードに失敗する例がでてきます。
<0x1Fxx 番地以降のプログラムが正しく書けていない例>
メニューのデバッグ>デバッグの設定 から、
スタンドアローンで動かないのはライセンス上の問題と思われるので、まあそこをおおぴらにしない方が。