在e2烧录进度完成或未完成时,烧录会报错,烧录不进去。有时候可以,有时候不行,可能多烧录几次就烧录进去了。这是为啥,求解。谢谢
你好,
这种情况可能与烧录的速录以及烧录工具的质量有关,可以尝试降低速率后成功率是否提升
e2 studio官方并不支持DAP调试器,我们文档里使用开源工具来支持DAP,可能不稳定。
1. 你尝试使用keil试试
2. 我们正在尝试不同版本的开源软件,找到一个最稳定的版本
好的,谢谢!