ADC使用

使用例程2301_adc_dc中的代码,安装其xml文件配置,在e2下也进行相同的adc配置,代码也只是直接复制过来,为什么在e2中的程序adc读取不到值?而在keil中的程序可以正常读取值

该图为在e2结合lvgl项目编译的程序串口输出。尝试过重新创建一个e2项目,并将代码复制到该项目中,将keil的adc项目的adc配置复制到该新项目中,也是这样的输出

该图为keil编译的程序串口输出

Parents Reply Children