目前在官网下载了CS+以及SmartConfigurator代码生成工具,还下载了一个 AUTOSAR_RH850_U2Ax_MCAL_Ver43.03.00 包,因为代码生成工具SmartConfigurator是不能自动生成关于CAN以及Ethernet的代码的,所以 想知道接下来的步骤是不是要自己从MCAL工具包中 提取代码 添加到自己 用CS+工具生成的工程中,或者告知一下 正确的开发方法,先在此提前感谢一下社区朋友们的回复! 感激不尽!!!
请问能否提供RH850 U2A型产品的具体型号和应用?可据此看看是否有相应的应用参考示例
R7F7 02301 BF ABG-C , U2A8 BGA292 ,麻烦您看下,谢谢
抱歉,这款产品的技术资料的分发需要进行审核,所以请咨询您本地的瑞萨汽车部门的相关人员
嗯呢,好的,谢谢您。