你好,我是用的芯片是R7F7016843,请教一下,我在使用smart config生成代码,用于ADC和DMA联动。即ADC转换结果直接通过DMA 传输到内存中。
目前的问题是,目的地址的数组值一直是0,写入失败。
曾经用过的方法,(1)配置PEG寄存器,仍是该问题。(2)通过section,修改数组地址到0x5000,仍是该问题。请问怎么解决。
还想问一下PEG这个怎么配置Local RAM保护区域?