RH850 U2A/16不能擦除flash 0x00000000-0x00040000,0x00040000-0x01000000

RH850 U2A/16使用single map模式,代码运行在boot area0,不能擦除CODE FLSH 0x00000000-0x00040000,其他区0x00040000-0x01000000擦除写入没有问题,0x00000000-0x00040000这个区有什么限制吗

Parents Reply
  • 你好,这个问题我查看databook了解了大部分:

    1、同一Bank不能互相擦除,user boot0和user area0同属于bank A。

    2、user boot area不能被self programme

    3、提供的demo RH850_U2A16_test工程,不能擦除写入64K block,所有bank都试过,16K可以擦除写入

Children