R5F56108原工作正常,后来想试读取内部ROM,只将MD1电平,用FT232连接串口,使用瑞萨闪存编程器 软件通讯正常,但读取时显示警告信息W0004004,ID CODE disable,显示所有内容为空,全程没有使用过写操作,后将MD1恢复为高电平,但发现mcu却不能启动了,请问如何能上芯片正常工作。
MD1是单片模式(脱离仿真器)工作.
在没有ID的模式下, 连接仿真器会自动擦flash. 请谨慎操作.