有朋友碰到过78K0R Flash自编程操作返回05H的问题吗?是什么原因呢?前面的操作返回值正常,当运行FSL_BlankCheck()这个函数时,返回05,看了FSL库用户手册,返回05H是编程块参数设置错误,可SectorBlock设置为14,没有超出Flash块啊?
请参考,各个版本应该都是一致的。
查找了很多资料也没能解决,是不是每个系列的fsl_near.r26或fsl_far.r26文件不通用,我是在朋友那里拷贝78K0R_KX3系列过来的,是不是和78K0R_IX3系列的不通用?
能重新提供78K0RX_IX3 IAR环境的FSL自编程库文件吗?hfei1980 @ sina.com,谢谢!