您好,我借鉴官网上面RX231的BootLoader程序,给RX23EA写了BootLoader程序。但是BootLoader程序在向APP程序跳转的时候出现了问题。跳转后,app程序的功能没有被执行。
BootLoader程序的章节查看器:
APP程序的章节查看器:
请问程序跳转时,需要注意设置些什么东西?
请问是否设置了ROM to RAM的映射
我在Bootloader程序里面设置了
请问是不是有没有是能因为没有对中断向量表和异常向量表进行设置的原因?我看RX231BootLoader的示例程序里面,在跳转之前没有对向量表进行处理。我现在可以确定异常向量表的位置,可以设置EXTB寄存器的值,但是中断向量表的位置我不确定,没有办法设置INTB的值。请问如何设置中断向量表的位置?谢谢您的回复!
中断向量表的起始地址可以自己设定