我在使用M3030RFCPGP,请问该芯片能否使用E2S进行开发?如果能,在安装E2S时选择Device Family时没有对应的选项,如下图,应该如何解决。若不能,请问是否有其他的开发工具可以使用?
您好,
非常抱歉目前 E2studio并不支持M16C系列芯片的开发, 它可以基于HEW进行开发,但目前此芯片并不推荐用于新设计的应用。
High-performance Embedded Workshop | Renesas
明白了,感谢回复~