您好。
最近在做RA2的bootloader升级,我使用e2 studio按照官方文档https://www.renesas.cn/cn/zh/document/apn/secure-bootloader-ra2-mcu-series-application-project,配置工程的时候报错。我仔细对比了配置参数,确实和文档一样,错误提示如下。这种情况,应该是什么地方有问题呢?。我的配置如下:
图示的报错是Bootloader Project的Console页面中显示的Log吗?
如果是的话,表明当前Bootloader Image Size 已经超出了设定的大小,可以尝试增加以下界面中的值,使得Bootloader所用代码空间增加,注意需以2KB为边界进行对齐。
根据报错中的题型,当前超出的size是688 Bytes,增加2KB即可。
另外,较为简便的方法是,将优化选项设定为“-Os…
您好,我按照指导配置以后,以前的报错已经恢复正常。但是,在构建工程的时候,又有了新的提示,这个地方需要修改哪个地方的配置呢?
另外,较为简便的方法是,将优化选项设定为“-Os”,以code size作为优化的首要条件。
谢谢,按照指导已解决。