编译通过后出现这个errorlog是什么原因,如下图所示,
e2版本信息如下
工程信息如下
应该是缺少这个插件, 查看e2 studio 安装文件夹\eclipse\plugin\下面, 有没有 com.renesas.tools.smartbrowser这个(些)文件.
调试的时候总是进入硬故障中断,gbd信息和CPU寄存器值如下,链接寄存器R14中的为什么会出现这个地址,请问是什么原因呢
你这个是单个工程, 还是调试OTA (bootloader)? 看着像PC指向不对
已经有BootLoader了,在调试APP,从BootLoader跳转过来后就直接进了硬fault
请参考下列文档. 根据自己的开发环境, 设置正确的debug 起始地址.
瑞萨RA MCU如何从指定地址开始调试代码(一)之e2 studio篇 (qq.com)
瑞萨RA MCU如何从指定地址开始调试代码(二)Keil和IAR篇 (qq.com)
建议以后提问题的时候, 把前因后果交待清楚.按照下列格式:
1, 使用什么开发环境, 编译器
2. MCU型号, 基于什么硬件(官方样板, 还是自制板子)
3. 故障现象描述(在什么状态什么条件下发生故障, 如系上面bootloader工程跳转问题, 要描述清楚), 贴图. 如需要请提供工程代码.