请问一下:
我在做boot loader程序和用户app程序,请问我在app程序中用到了dataflash的相关操作,需要在app程序中的Section Setting中为其分配分区吗?
就像bootloader程序中需要为FSL设置section
1 对于RAM, 需要进行保护, 参考下列文档
https://www2.renesas.cn/cn/zh/document/mat/rl78-family-self-ram-list-flash-self-programming-library-rev305?language=en&r=488896
2. 对于section分配, 请参考下列文档 3.2 根据warning 提示, 需要添加…
2. 对于section分配, 请参考下列文档 3.2 根据warning 提示, 需要添加 PFDL_COD section.
RL78 Family Data Flash Library Type04 User's Manual (renesas.cn)
谢谢