Hi Support,
我遇到一个关于下载异常的问题,flash似乎被写了保护。调试模式可以进入但是JLINK报告说下载失败,复位过后程序跳转到图片中的位置。这是那里没有设置好吗?还是硬件问题
您可以使用RFP把MCU重新擦除一遍,再进行仿真试试
使用RFP可以讀取芯片信息,但是擦除的時候會報告超時錯誤
正常讀取信息
请用2 wire UART连接
再读器件信息,看看当前器件状态
或者直接初始化器件
再进行仿真试试
现在用的是RA那个型号?
使用的瑞薩R7FA4M2AD3CFL,
硬件设计上把UART9引出来了吗?
还未引出