RA2A1 Low Power Modes问题

在使用FreeRTOS系统时,发现进入低功耗以后会自动唤醒,关闭了总中断和滴答定时器也不行,但是裸机跑则没有这个问题,想请问下在freertos系统下如何使用这个低功耗功能,是否能提供例程参考。

Parents Reply
  • 睡眠是进去了的,功耗已经降低下来了,只是会自动起来,截图那里屏蔽的中断打开以后禁止中断才进入低功耗模式,我们这是一个新工程,没有设置任何中断唤醒,只是测试看看能不能完全睡下去。目前排查不知道是什么原因唤醒的。裸机跑的话就可以完成睡下去醒不来。

Children