瑞萨技术支持工程师,你们好,目前在使用过程中有个问题请教一下,下图是所使用芯片RA4M2AB3(48PIN)的IO口,误操作了P003和P004的寄存器位,导致单片机损坏了,不知道原因为何,P0口没有外引的端口寄存器位不能操作?有遇到过的来交流一下。
请问您做了怎样的操作?
MCU的损坏通常来说,应该是由于操作所引起的过压或过流造成的
补充串口dma的配置代码:
您使用分析仪抓抓波形,是否确认SCI发送时第一字节丢失了
再就是设个断点看看,第二次发27时,是否出发的DMA