R7FA6M4AF3CFB#AA0 以太网回环测试出现数据延迟及丢包情况

R7FA6M4AF3CFB 硬件设计参考EK-RA6M4 ,  电路及phy 都是和demo 板一样,但RMII 总线的没有做等长处理,客户做demo board 跑线到自己板子上的phy 发数据出去是正常的。但自己的板子测试就出现数据延迟及丢包情况, 把程序在demo board 上面测试也没有问题。

Parents
  • 基于你的描述,程序在DEMO板上运行是没问题的,所以可以怀疑是您硬件上的问题造成,严格来说,网络传输线是差分对信号,是要等长处理的。

    再就是“客户做demo board 跑线到自己板子上的phy 发数据出去是正常的”,这是一种怎样的接线状态不是很理解。

Reply
  • 基于你的描述,程序在DEMO板上运行是没问题的,所以可以怀疑是您硬件上的问题造成,严格来说,网络传输线是差分对信号,是要等长处理的。

    再就是“客户做demo board 跑线到自己板子上的phy 发数据出去是正常的”,这是一种怎样的接线状态不是很理解。

Children