RA4M2 单片机 DEBUG引脚配置成SCI,导致芯片JLINK连接不了,求教如何解决
RA4M2支持JTAG接口和SWD接口进行仿真,请严格按照手册要求进行仿真接口设计
我使用的是R7FA4M2AC3FP(100pin),在引出SWD引脚(SWIO/P108,SWCLK/P300)后, 由于引脚资源紧张, 是否同时可以将这两个引脚配置成普通GPIO使用?
不可以同时使用,只能是完成功能调试后,再将SWD引脚配置成GPIO使用