请问:RH850/U2A系列芯片用PE的下载器CYCLONE-FX搭配RENESA-ADDPTER适配器要如何连接?请指教
RH850/U2A系列产品是需要签署NDA的,相关技术文档不会公开发布,请咨询您本地的瑞萨汽车部门的相关人员
PE的回复:
到目前为止Cyclone系列产品只支持Renesas的串口烧录协议。所以你列出来的那些JTAG的信号,要找到其对应的串口信号,芯片使用手册里应该能找到。
在瑞萨官网是不能自由下载RH850/U2A系列的硬件手册的,需要先签署NDA,然后才能专门发送给签署NDA的责任方
硬件手册有了,芯片是已经装到PCBA板子上了,板子给出的编程接口是JATG模式的,要用Cyclone的下载器需让芯片进入UART模式,才能再对芯片进行后续操作
针对瑞萨RH850/U2A8-R7F702301芯片,用UART模式进行编程,需要对FLMD0输入3个脉冲信号,这三个脉冲信号对脉冲的周期时间有什么要求吗?还是说三个普通的通断信号就可以
瑞萨公司内部也是需要申请权限才能获取U2A8的手册,请咨询您本地的瑞萨汽车部门的相关技术人员