1 可以实时检测U盘的插入与拔出,如果有U盘插入时最好有一个外部中断信号
2 例程中U盘检测时间太长,会影响到整个程序架构的运行时效。
3 如果不长时间检测,会漏掉插入U盘的事件,无法检测到U盘。
r7fa6m4af3cfb_e2_usb_iap.zip
请问你具体需求是什么?
可以支持U盘的热插拔检测,例如有U盘接入时反馈一个信号,由用户程序决定是什么时间去操作升级文件
我理解这是应用层设计的问题吧,反馈啥信号,怎么定义,例如中断,还是I/O口扫描,都是应该自行定义的
请问我们是否有支持热插拔检测U盘的例程?谢谢
例程是基于评估板开发的,目前为: