你好:
我用的是R7F701374A 芯片,IDE用的是CS+CC和E2仿真器。再调试看门狗的过程中,写了如下代码,但是启动debug之后发现看门狗的状态寄存器OPBT0为0X7FFFFFFF,最高位的看门狗状态位并不是1,也就是说看门狗并没有运行。所以不知道是不是时钟没配好还是看门狗寄存器配置的不对。但是根据手册以及在IOR寄存器列表中可以看到相对应的CLKDnSTAT和CLKnDIV寄存器是有默认值的,说明上电是带时钟的,所以暂时没什么思路。
除此之外还想了解一下CS+CC中的中断服务函数的写法和配置,自己也有尝试在boot.asm文件里面配置,但是没试出来。
非常感谢!!
看门狗已解决 中断还请高人指点
option byte 的设置需要使用RFP (Renesas Flash Programmer) 这个工具,组合使用RFP的option byte的设置和CS+输出的hex/mot文件,然后使用RFP写入,就可以把option byte 设置和需要执行的hex/mot文件写入MCU。
中断服务函数的写法和配置可以参考code generator生成的代码