hi renesas
目前产品再用瑞萨RA2E1 48PIN的产品,目前设计IO驱动电流是三极管控制LED的方式。
测试发现,控制LED灯亮,万用表测试电流会由80mA,这是正常么。
低功耗产品,所以需要细致控制功耗,需要明确IO驱动电流
您这是测的那个地方的电流? 通过MCU VCC引脚的电流,还是系统电源输出的电流?
MCU的GPIO应该是控制三极管的基极,三极管的电流主要是从集电极流向发射极,GPIO并不需要大电流
输出的电流,接普通的LED串电阻也还是一样的问题