RA6M3 JPEG解码错误

使用FSP4.6.0,在Appwizard上加上了JPEG decode功能,

1,发现一旦使用函数R_JPEG_InputBufferSet(&g_jpeg_ctrl, p_jpeg, input_bytes);和 R_BSP_SoftwareDelay(10, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);就会出现如下图的statu状态位错误,出现JPEG_STATUS_ERROR错误回事什么原因?图片格式不对,开头是FFD8,确实是JPEG格式图片

2,函数R_JPEG_InputBufferSetR_JPEG_OutputBufferSet都需要用到buffer,我理解输入buffer是待解码图片原始数据,输出buffer是解码后的buffer,我的疑问是这两个buffer和下图分配的buffer是什么关系?

Parents Reply Children
  • 不是图片大小的原因,已经把图片裁剪到非常小的像素了。个人感觉还是调用的问题,帮助文档里面函数调用方式和fsp本身自动生成调用方式类似的,

    但是不知道怎么使用fsp自动生成(已带emwin和freertos)