关于RA2E1的NMI

您好,

最近在使用e2 studio进行项目开发过程中,IO不够用了,希望能将NMI中断用于唤醒software standby mode,但是使用中有些疑问,还请帮忙解答下。

1、因为NMI里有16个源,如果我只想使用P200的NMI,是把其他的使能都关闭,保留 BSP_GRP_IRQ_NMI_PIN         = 7,   ///< NMI Pin interrupt这个就可以了?

2、我想将P200的NMI用作software standby mode的唤醒源,stack里好像没有这个选项,但是规格书里写可以唤醒,这个是在哪里可以配置吗?

3、在对NMI进行触发方式配置时,这个配置是指针对NMI_PIN的,还是针对所有的NMI的?

以上,还请帮忙解答,非常感谢。

Parents Reply Children