您好,
在RA2E1的文档中有介绍到Operating Modes的变化,如下图:
此图描述了IC在发生reset时候,会根据MD的电平来判断进入single-chip mode或者是SCI boot mode。
基于这个条件,我是不是可以这样理解:
1、如果MD外部加上拉,使芯片复位时不会进入sci boot mode;
2、进入APP程序之后,我再把MD配置成output输出,用来输出高低电平;
这种方式,可行吗?麻烦帮忙解答一下,谢谢。
你好,这样是不可行的,需要手动外部上拉下拉MD引脚才可以改变启动方式
我没太理解什么意思。比如外部加了上拉电阻,MCU复位上电时进入了single-chip mode开始运行APP程序。在APP程序里面,我把MD设置成output,然后控制输出高电平或者低电平,这样好像不冲突啊。
您好,进入程序后再更改MD脚的功能是可以的