使用Keil开发RA4M2,增加Cm Backtrace功能代码,添加完成后无法编译通过,一直提示如下错误,请问怎么修改R7FA4M2AD3CFP_KEIL_UART.zip?
您好,
这些添加的代码对section进行了修改,需要手动配置section后才可使用。
请您指导一下如何修改这几个Section,谢谢!我们的Scat文件有点复杂,不太敢随意修改。
NP_RenesasPM_Renesas 请问是否已经在确认这个问题?可以提供修改Section后的例程吗?请给一个回复,是可以提供还是不能提供?
Section的内容全部储存在fsp.ld中,涉及到自定义的部分这边并没有相关的例程可以提供,可以选择参考此篇教程对fsp.ld进行修改RA Flash地址绝对定位-电子发烧友网 (elecfans.com)