请帮忙提供,RA4M2使用DMA的ADC例程,谢谢。
使用FSP中的r_adc可以实现ADC+DMA的功能,目前看需要补充一些DMA的设置。
请参考例程:例程中将ANI00~03依次转换,并将AD转换结果通过DMA存储到g_dest_data数组中去。
rulz_20210810_ra4m2_adc_dma.zip
打开J-Link RTT Viewer可以看到代码执行结果,连接时候的设置如下图:
谢谢。